我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Power Tag Link SI B 升级指南
问题描述:
Power Tag Link SI B 升级指南

所属产品线:
智能网关模块

解决方法:

本视频将介绍Power Tag Link SI B 升级

通过网线连接电脑和Powertag Link SI B,

确保Powertag Link SI B一直通电,Powertag Link SI B与电脑保持连接,EPC升级到最新版本;

将Powertag Link SI B和配置用的电脑连接在同一局域网内,打开EPC,点击”启用设备发现“;

自动寻找以太网组内的设备,通过设备IP确保是待升级的设备。

如果未发现待升级设备可以点击手动添加,内面点点击升级,固件升级完成前,请勿断电;

升级成功点击完成。