Video:Power Tag NSX 调试指南
问题描述:
Power Tag NSX 调试指南所属产品线:
PowerTag无线电能测量模块解决方法:
本视频将介绍Power Tag NSX 调试
通过网线连接电脑和Powertag Link SI B,
确保所有的Power Tag NSX安装完成并已通电工作,
PowerTag NSX SIB固件是最新版本,
PowerTag NSX通电但未连接时状态为红灯快闪;
将Powertag Link SI B和配置用的电脑连接在同一局域网内,输入Powertag Link SI B,
选择语言为简体中文,用户名和密码均为admin;
进入设置-设备-无线扫描-开始扫描,扫描到所有设备后,停止扫描,
找到相应设备后点击“编辑”对PowerTag NSX进行参数设置。
是否有帮助?