我们今天能为您提供什么帮助?

Video:PowerLogic Thermal Tag TH150S安装视频

问题描述:
PowerLogic Thermal Tag TH150S安装视频

所属产品线:
PowerLogic Thermal Tag无线温度传感器

解决方法:

本视频将介绍PowerLogic Thermal Tag TH150S的安装:

在宽度≥50mm的铜牌上安装1个TH150S需要2个滚珠自锁扣,请将合金带和橡胶垫裁剪至适合长度。传感器安装前,请使用EPC Mobile电气调试软件进行传感器与网关之间配对。

铜牌安装前,需要确认两相之间的距离至少≥35mm。

将坡莫合金带从自锁扣的通端穿入直至合金带末尾,并预留1cm左右,将预留的1cm坡莫合金按照箭头方向折弯至贴合自锁扣。

将坡莫合金带头端从传感器本体左侧云朵状孔穿过,直至自锁扣进入传感器内部。

将橡胶垫穿入合金带,橡胶垫开口侧朝上,将合金带头端依次穿过2颗/1颗自锁扣,环绕被测母排。用尖嘴钳将合金带初步拉紧,并折弯70度。

将露出的坡莫合金带穿过收紧枪头,坡莫合金带完全处于绿框所示的剪断头内。