FA420042
FA420042
我们今天能为您提供什么帮助?
HVX固有分闸时间是多少?
问题描述:
HVX固有分闸时间是多少?
所属产品线:
HVX
解决方法:
名 称
单位
电压等级
12kV
24kV
40.5kV
分闸时间(额定电压)
ms
30~60
30~60
35~53
燃弧时间
2~15
2~15
2~15
固有分闸时间
35~53
20~40
25~40
首次发布日期:
2021/7/28
修订日期:
2021/7/28
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
HVX
探索更多
范围:
HVX