我们今天能为您提供什么帮助?

HVX操作顺序如何选?

问题描述:
HVX操作顺序如何选?

所属产品线:
HVX

解决方法:

断路器的操作顺序O-t-CO-t'-CO,O代表分闸动作,CO代表一个合分动作。一般有两种额定操作顺序,除非另有要求,则

  1. t=0.3s,用于快速重合闸的断路器
  2. t=180s,不作用于快速重合闸的断路器
  3. t'=180s。(用于快速重合闸的断路器也可采用t'=15s)