我们今天能为您提供什么帮助?

HVX真空断路器主回路电阻是多少?

问题描述:
HVX真空断路器主回路电阻是多少?

所属产品线:
HVX

解决方法:

名       称 电压 单  位 数          值
额定电流 kV A 630 1250 1600 2000 2500~3150 4000
回路电阻 F型 12 μΩ ≤30 ≤25 ≤25 ≤20 ≤15 ≤15
E型 μΩ ≤80 ≤50 ≤40 ≤35 ≤25 ≤25
回路电阻 E型 24 μΩ ≤80 ≤56 ≤40 ≤35 ≤30 ≤30
回路电阻 F型 40.5 μΩ - ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 -
E、K型 μΩ - ≤45 ≤35 ≤32 ≤30 -

注:E、K 型回路电阻的测量包括梅花触头以及与梅花触头相配合的静触头。