我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]LAD9V12、LAD9V13适用于哪些接触器?

问题描述:
LAD9V12、LAD9V13适用于哪些接触器?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器; 国产TeSys Deca 控制继电器

解决方法:

LAD9V12是LC1D093-383*做可逆接触器时,接到上端的电源排线;LAD9V13是LC1D093-383*做可逆接触器时,接到下端的电源排线。LAD9V12、LAD9V13用于弹簧接线端子的接触器LC1D09-38,而螺钉接线端子的接触器LC1D09-38对应的电源排线是LAD9V5、LAD9V6,不能互换使用。