Video:Wiser可视对讲室内机接线
问题描述:
Wiser可视对讲室内机接线所属产品线:
Xightor侍爵解决方法:
本视频以珍铂安卓7寸屏室内分机REG17010707_01为例讲解,设备背面接线依次为
1.网络接口,用于与可视对讲系统通讯;
2.门铃接口,当触发门铃接口时,数字分机/室内分机响铃,在呼叫对讲或者报警时不响铃,振铃持续时间是每触发一次振铃就会响起一次;
3.电源接口;
4.室内总线接口,扩展智能家居功能的产品,如接PM2.5之类走协议的产品;
5.高电平输出:当防区或SOS报警触发报警后,数字分机有高电平输出,时间约为60秒,用户可连接自用设备(消警或撤防后高电平随即关闭);
6.防区接线:各防区端口可接常开/闭型报警探头,为使防区具有防剪线功能,请将室内分机电阻接在探头端,同时在室内分机板上接线端旁将相应防区端口的跳针帽去掉。若该防区端口不接报警探头时,请在分机上将相应防区端口的跳针帽插上。
是否有帮助?