我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Wiser可视对讲单元门口机接线

问题描述:
Wiser可视对讲单元门口机接线

所属产品线:
Xightor侍爵

解决方法:

本视频以绎尚安卓10寸单元门口机型号RGE17020710_01为例讲解

1.第一排左边第一个为开关量端子:当选择电控锁时,开锁后电锁端输出为高电平(约1秒钟),同时开关量输出端的COM为公共端,NC为常闭端,NO为常开端;当选择磁力锁时,开锁后电锁端输出为低电平(平时输出为高电平),同时开关量输出端的COM为公共端,NC为常开端,NO为常闭端。

2.第一排第二个为门锁检测端子:用于检测门锁是否开启,如果门磁检测接口未打开,约5秒后主机会发出报警音(需手动点击屏幕关闭报警音),主机LCD屏显示“门锁故障”,同时也向管理中心报警。

3.第一排第三个端子,分别是:接锁电锁端子,门内开关端子,锁电源(如接磁力锁,则此处为磁力锁外接DC13V电源),单元门口机电源。

4.第二排左边端子里面的地线,485A和485B暂时不用,GND和消防端子,用来接消防信号。

5.第二排右边端子里面的数据1,地线和数据2,地线暂时不用。

6.最右侧为网络接口。