我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Wiser可视对讲配置软件设置
问题描述:
Wiser可视对讲配置软件设置

所属产品线:
Xightor侍爵

解决方法:

本视频将介绍Wiser可视对讲配置软件设置

1.打开配置软件,点击左上角工具栏的刷新按钮,此时会将所有已经联网的设备,扫描上来,我们可以查看每个设备的IP地址等信息参数。

2.要修改设备的IP参数,可以先选中这个设备,然后点击右上角工具栏的T图标按钮,进入通用属性设置界面,在该界面中可以对设备的IP 地址信息进行设置。目的是将所有设备的IP地址,设置为同一网段。

3.对于室内机这样的终端设备,还需要点击右上角工具栏的圆形图标按钮,进入高级属性设置界面,对设备房号进行具体设置。

4.同样的,如果有别墅门口机,我们也需要进入高级属性,对楼栋和单元信息进行设置

5.进入单元门口机的高级属性,对楼栋,单元信息包括密码等参数进行设置。