我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Wiser可视对讲数字社区系统配置

问题描述:
Wiser可视对讲数字社区系统配置

所属产品线:
Xightor侍爵

解决方法:

本视频将介绍Wiser可视对讲数字社区系统配置

1.登录到数字社区软件后,可以看到系统属性的基础信息页面,在此页面中可以选择门禁类型,是否开启指纹识别和人脸识别。

2.片区信息用来创建小区的基本资料,点击右下角增加,增加一个小区信息,填写小区编码、小区名称、小区地址及小区简介。

3.点击楼栋信息,再点击右下角增加,可以添加一个楼栋,编辑该楼栋所在小区、楼栋编号、楼栋名称、地址、每层户数、单元数及层数,如果每层户数不一致,则按照最大户数填写,依次添加所有楼栋信息,然后点击确定保存。