我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Wiser可视对讲数字社区门禁配置

问题描述:
Wiser可视对讲数字社区门禁配置

所属产品线:
Xightor侍爵

解决方法:

本视频将介绍Wiser可视对讲数字社区门禁配置

1.在配置门禁系统之前,请将读卡器插在数字社区所在电脑的USB口上,并安装驱动。

2.点击门禁系统,打开读卡器设置,自动获取串口信息,并显示卡区编号,此时把卡放在读卡器上,卡号会显示在右侧的结果中,证明设备连接正确,读卡器能正常使用。在扇区加密位置可以获取密码,修改密码和回复密码,密码一般默认为12个9,如无特殊情况不需要修改。单元门口机扇区密码应设置成和此处扇区密码一致。

3.点击业主卡管理,选择对应的楼栋单元号,再选中对应的房号,点击右下角增加,再次将卡放在读卡器上,卡号出现,填写持卡人信息,并选择该卡的有效期。右侧本栋应授权门禁设备中显示了当前需要授权的单元设备,如果还有多个设备需要授权,则点击门禁增加,如果要添加的是围墙机,则需要在系统配置中为围墙机创建一个虚拟的楼栋和房号,其余操作和单元门口机一样。然后在尚未授权门禁设备栏选中所有需要授权的设备,点击确定,这样卡的注册就完成了。

4.如果需要发多张卡,可以点击快速门禁发卡,选择好单元和房号,填写每户发卡的数量,然后依次读卡,最后点击批量注册即可。