我们今天能为您提供什么帮助?

Video:NSX标准电动操作机构的接线

问题描述:
NSX标准电动操作机构的接线

所属产品线:
PowerTag无线电能测量模块

解决方法:

本视频将介绍NSX标准电动操作机构的接线。

其中B4,A1是电操的电源,A2接合闸按钮,A4接分闸按钮,按钮的另一端可与B4短接在一起;

L1指手动模式的位置指示触点,可以接指示灯用来指示电操在手动模式还是自动模式,指示灯的另一端可与B4短接在一起;

B2指SDE联锁接点如果客户配有SDE故障脱扣指示触点,可以将SDE的常闭点串联在B2和B4之间,以实现非电气故障引起脱扣后的自动复位。