我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器寸动功能如何设置?

问题描述:
ATV12变频器寸动功能如何设置?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

如果不清楚如何进入菜单和接线请点击下面链接查看:

ATV12菜单操作方式:操作方式

变频器寸动接线图:接线图

ATV12寸动设置视频:寸动视频

为避免功能冲突,请先恢复出厂,步骤请看:恢复出厂

设置前提:寸动功能仅在频率给定和起动信号是端子时有效。

设置步骤:

1、变频器启动命令设置为端子启停需要设置两个参数。

2、设置寸动功能需要设置寸动分配-LI3。

请按下列步骤检查参数设置是否正确:先把LI1与+24V端子导通让变频器运行。LI3为寸动端子,LI3与+24V端子导通,变频器会以寸动频率5Hz运行。加速和减速斜坡为0.1秒。

ATV12变频器寸动频率如何修改:修改方法