ATV12变频器的预设速度端子如何对应预设速度?
问题描述:
ATV12变频器的预设速度端子如何对应预设速度?所属产品线:
ATV12变频器解决方法:
ATV12变频器预设速度端子和预设速度对应如下:

以两个端子LI3和 LI4 ,分别控制30Hz和50Hz两个预设速度,举例说明:
1、PS2设置为L3H,SP2设置为30Hz ,源性接线应用时,LI3与+24导通 且 LI4未与+24导通时,30Hz运行。
2、PS4设置为L4H,SP3设置为50Hz,源性接线应用时,LI4与+24导通 且 LI3未与+24导通时,50Hz运行。
ATV12预设速度设置步骤:设置步骤
是否有帮助?