我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器固定频率端子启动如何设置?

问题描述:
ATV12变频器固定频率端子启动如何设置?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

如果不清楚ATV12菜单如何进入,请点击右侧查看:ATV12菜单操作方式

功能描述:ATV12变频器默认AI1模拟量电压给定频率,如果在没有外接模拟量和不需要实时调速的情况下,可以通过设置低速频率来实现以某一个固定频率运行。

设定步骤如下:

1、低速频率设置为5HZ:

2、设置启动命令为端子,需要设置:①给定通道1-AI1;②通道配置-非分离模式。

参数设置是否正确按照如下步骤检测:LI1和+24V接通,变频器以固定的低频频率5Hz运行。