我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器如何修改加速时间和减速时间?

问题描述:
ATV12变频器如何修改加速时间和减速时间?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

如果不清楚ATV12菜单如何进入,请点击右侧查看:ATV12菜单操作方式

功能描述:将加速时间和减速时间都设置为3s。设置步骤如下:

LI1端子和24V接通,变频器运行。从 0 加速至[电机额定频率] Frs所需时间为3s。

LI1端子和24V断开,变频器减速停机。从 [电机额定频率] Frs 减速至 0 所需时间为3s。