我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器高于50HZ运行如何设置?

问题描述:
ATV12变频器高于50HZ运行如何设置?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

如果不清楚ATV12菜单如何进入,请点击右侧查看:ATV12菜单操作方式

变频器运行的最高频率会受限于高速频率参数(默认是50Hz),如果需要设置运行频率高于50Hz,需要增大高速频率参数。同时,高速频率参数不能大于最大输出频率(默认是60Hz),如果需要设置运行频率高于60Hz,需要先修改最大输出频率参数,然后再修改高速频率。下面举例说明需要设置70Hz超频运行如何设置:

ATV12设置路径

1、设置最大输出频率-70HZ

2、设置高速频率-70HZ