FA420135
FA420135
我们今天能为您提供什么帮助?
E220系列5孔带USB的地插,USB口输出电流最大是多少A?
问题描述:
E220系列5孔带USB的地插,USB口输出电流最大是多少A?
所属产品线:
地插系列
解决方法:
E220系列5孔带USB的地插,USB口输出电流最大是2.1A。
首次发布日期:
2021/8/11
修订日期:
2021/8/11
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
地插系列
探索更多
范围:
地插系列