我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
iC65微型断路器无法合闸的可能原因有哪些?
问题描述:
iC65微型断路器无法合闸的可能原因有哪些?

所属产品线:
iC65

解决方法:

iC65微型断路器无法合闸的原因有:

1、iC65断路器加装了iMX/iMN脱扣线圈,脱扣线圈满足动作要求时,断路器无法合闸,具体情况如下:

-iMX持续得电,断路器无法合闸。

-iMN失压或欠压情况下,断路器无法合闸。

2、iC65断路器因过载跳闸后,如果比较短的时间内重新合闸,会出现合闸后再次跳闸的情况。因为断路器过载保护依靠双金属片动作,双金属片受热变形后,需要一定的冷却时间,如果因为过载动作,不建议立即合闸。

3、iC65漏电断路器合闸于有短路故障存在的情况,断路器合闸瞬间有故障大电流,断路器会出现合闸即跳的情况。如果出现该短路故障,需要排除短路故障后方可合闸。