iC65漏电断路器无法合闸的可能原因有哪些?
问题描述:
iC65漏电断路器无法合闸的可能原因有哪些?所属产品线:
iC65; Vigi iC65解决方法:
iC65微型断路器无法合闸的原因有:
1、iC65漏电断路器加装了iMX/iMN脱扣线圈,脱扣线圈满足动作要求时,断路器无法合闸,具体情况如下:
-iMX持续得电,断路器无法合闸。
-iMN失压或欠压情况下,断路器无法合闸。
2、iC65漏电断路器因过载跳闸后,如果比较短的时间内重新合闸,会出现合闸后再次跳闸的情况。因为断路器过载保护依靠双金属片动作,双金属片受热变形后,需要一定的冷却时间,如果因为过载动作,不建议立即合闸。
3、iC65漏电断路器合闸于有短路故障存在的情况,断路器合闸瞬间有故障大电流,断路器会出现合闸即跳的情况。如果出现该短路故障,需要排除短路故障后方可合闸。
4、iC65漏电断路器合闸于漏电回路时,断路器会因为漏电保护动作而无法合闸。形成漏电回路的可能原因有:
-负载设备接线错误,设备电缆所有相没有从漏电断路器出线侧引出
-线缆或设备的绝缘破坏,导致产生漏电
-选型错误,选择的漏电灵敏度偏小,不适合应用在该场合回路。
5、vigiiC65漏电附件未正确安装,导致机构冲突无法合闸
是否有帮助?