[Q&A]NG125断路器的接线能力是多少?
问题描述:
NG125断路器的接线能力是多少?所属产品线:
NG125解决方法:
10~63A:软线或箍线端子是1~35mm²,硬线是1.5~50mm²;
80A:软线或箍线端子是10~50mm²,硬线是16~70mm²。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。