我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vigi iC65漏电附件的额定电流有几种?

问题描述:
Vigi iC65漏电附件的额定电流有几种?

所属产品线:
Vigi iC65

解决方法:

Vigi iC65漏电附件分为ELE 电子式与ELM 电磁式产品,对应的额定电流分别如下所示:

Vigi iC65 ELE 电子式:40A、63A、80A。

Vigi iC65 ELM 电磁式:25A、40A、63A。