我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]iCT接触器拼装iACT24附件后,接线端子A1、A2需不需要接线?

问题描述:
iCT接触器拼装iACT24附件后,接线端子A1、A2需不需要接线?

所属产品线:
iCT

解决方法:

拼装附件 iACT24 后,iCT 上的接线端子A1/A2不需要接线,可以通过iACT24 本地持续信号 (230VAC  ) 控制,也可以通过Acti9 PowerTag Link SI B 智能网关模块B 型或PLC提供的24VDC 信号控制。