我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器模拟量输出AO1如何设置?

问题描述:
ATV12变频器模拟量输出AO1如何设置?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

如果不清楚ATV12菜单如何进入,请点击右侧查看:ATV12菜单操作方式

ATV12的AO1可以配置为电压或电流的模拟量输出:

1、电压模拟输出为 0...10 Vdc。最小负载阻抗 470 Ω。

2、电流模拟输出0~20 mA或4~20mA,最大负载阻抗:800 Ω

AO1的分配的功能在参数AO1可以配置,AO1输出的模拟量类型在参数AO1T配置。

ATV12 模拟量AO1可以分配的功能如下表:

以AO1输出电机电流为例,输出4-20mA模拟量。默认4-20mA对应0-2In(In为变频器额定输出电流)。具体设置方法如下: