我们今天能为您提供什么帮助?

如何处理ATV12变频器外部故障EPF1?

问题描述:
如何处理ATV12变频器外部故障EPF1?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

如果不清楚ATV12菜单如何进入,请点击右侧查看:ATV12菜单操作方式

ATV12变频器报EPF1是通过'外部故障分配ETF'参数设置的逻辑输入端子触发的故障,EPF1故障可以是高电平触发,也可以是低电平触发,根据设置的参数不同决定触发条件,设置步骤如下:

1、高电平触发:查看'外部故障分配ETF'参数,例如该参数设置的是'L3H',则当LI3端子有输入时就会触发EPF1故障。

2、低电平触发:查看'外部故障分配ETF'参数,例如该参数设置的是'L3L',则当LI3端子没有输入或LI3端子未接线时就会触发EPF1故障。