我们今天能为您提供什么帮助?

M100/M200 可编程控制器机身上的启动/停止拨码开关打到STOP的位置,在组态软件中还可以启动PLC吗?

问题描述:
M100/M200 可编程控制器机身上的启动/停止拨码开关打到STOP的位置,在组态软件中还可以启动PLC吗

所属产品线:
Modicon睿易系列 M100可编程控制器; Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

PLC的硬件拨码开关的优先级要高于软件启停的优先级,所以必须要把硬件的开关设置到"RUN"的位置,才可以在软件里面控制PLC的启停。

下图显示了启动/停止开关的位置: