我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]M200系列PLC的BAT灯亮红色如何处理?

问题描述:
M200系列PLC的BAT灯亮红色如何处理?

所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

M200系列PLC上的 BAT 灯红色闪烁表示电池电量低,红色常亮表示电池需要更换或没有安装电池。 电池的用途是:当 PLC 出现瞬时断电时,该电池将为实时时钟(RTC)供电(PLC 数据断电保持与电池无关)。M200 PLC 电池需单独订购,施耐德订货号为TMARBAT1,锂氟化碳电池,类型 Panasonic BR2032。电池位置如下: