我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]TM3RDM16R和TM3RDM32R是用于哪个系列PLC的扩展模块?

问题描述:
TM3RDM16R和TM3RDM32R是用于哪个系列PLC的扩展模块?

所属产品线:
Modicon TM3扩展模块

解决方法:

在EcoStruxure Machine Expert - Basic平台,TM3RDM16R和TM3RDM32R只能用于M200系列PLC,不能用于M221;

在EcoStruxure Machine Expert 平台,TM3RDM16R和TM3RDM32R只能用于M218系列PLC(采用适配器TM2DOCKN),不能用于M241/M251/M262。