FA420223
FA420223
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]TMCR2SL1扩展板上的RS232和RS485端口可以同时使用吗?
问题描述:
TMCR2SL1扩展板上的RS232和RS485端口可以同时使用吗?
所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器
解决方法:
不可以,只能选择其一,RS232或者RS485,在软件中选择。
首次发布日期:
2021/8/20
修订日期:
2021/8/20
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M200可编程控制器
探索更多
范围:
Modicon M200可编程控制器