FA420224
FA420224
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]TMCR2SL1或TMCR2SL1A扩展板上的螺钉端子块可以拆卸单独更换吗?
问题描述:
TMCR2SL1或TMCR2SL1A扩展板上的螺钉端子块可以拆卸单独更换吗?
所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器
解决方法:
该端子块均为不可拆卸、不可单独更换的。
首次发布日期:
2021/8/20
修订日期:
2021/8/20
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M200可编程控制器
探索更多
范围:
Modicon M200可编程控制器