我们今天能为您提供什么帮助?

如何查看M200或M221 PLC是否有IO通道被强制?

问题描述:
如何查看M200或M221 PLC是否有IO通道被强制?

所属产品线:
Modicon M221; Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

有两种方法可以查看:

1、通过系统变量%S14(I/O 强制激活) 、%S15 (强制输入)、%S16(强制输出)查看,有强制则为1;

2、通过EcoStruxure Machine Expert - Basic软件中的“试运行”——“控制器信息”——“强制I/O”查看,如果有IO通道被强制,则“强制I/O”前会勾选,如下图: