我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Machine Expert Basic中配置HSC反射输出,为什么Q点已经动作但动态数据表中无法监视?
问题描述:
在machine expert basic中配置HSC的反射输出时,PLC的Q点已经动作,但在软件动态数据表中无法监视到变化,为什么?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

反射输出的IO点为HSC专用,因此状态无法在动态数据表中监视到。