问题描述:
EcoStruxure Machine Expert Basic用户定义功能块添加布尔输入和布尔输出数量是多少?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)解决方法:
功能级别是6.2及以下的添加布尔输入输出的数量分别是8个,功能级别是10.0及以上的添加布尔输入输出的数量分别是32个。
是否有帮助?
我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
功能级别是6.2及以下的添加布尔输入输出的数量分别是8个,功能级别是10.0及以上的添加布尔输入输出的数量分别是32个。
是否有帮助?