[Q&A]SoMachine Basic 使用符号寻址编程时对符号名的命名规则是?
问题描述:
SoMachine Basic 使用符号寻址编程时对符号名的命名规则是?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)解决方法:
符号名必须满足以下命名规则:
1)最多 32 个字符。
2)字母 (A-Z)、数字 (0-9) 或下划线 (_)。
3)第一个字符必须是字母。不能使用百分比符号 (%)。
4)符号不区分大小写。例如,Pump1 和 PUMP1 是相同的符号,而且只能用于一个特定的对象,即无法将相同的符号分配给不同的对象。
是否有帮助?