我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert - Basic编程软件如何将浮点数取整(提取整数部分,并非实数转换为整数)?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic编程软件如何将浮点数取整(提取整数部分,并非实数转换为整数)?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

使用“TRUNC”指令即可,转换结果可以存放在%MF或%MD地址中,如下图所示: