我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]EcoStruxure Machine Expert - Basic软件中是否可以使用模糊查找功能?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic软件中是否可以使用模糊查找功能?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

可以采用以下两种通配符进行模糊查找:

1)星号 (*):替换搜索术语中的 0 个或多个字符。例如,%MW1* 将查找 %MW1 %MW101

2)问号 (?):替代搜索术语中的 1 个字符。例如,输入COIL?2 将查找 COIL12,但不会查找 COIL012