我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert - Basic软件中是否有类似于“WORD_AS_BIT”字拆分为位的指令?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic软件中是否有类似于“WORD_AS_BIT”字拆分为位的指令?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert - Basic软件中,可以通过将字赋值给位字符串的操作来实现将字拆分为位,字的bit0 传输到位字符串中的第一位,将%MW100拆分为%M0~%M15的操作如下图所示: