我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert - Basic中定时器的预设值是否可以在触摸屏侧显示?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic中定时器的预设值是否可以在触摸屏侧显示?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

1、打开EcoStruxure Machine Expert - Basic软件,编程界面新建定时器TM0,预设值地址为%TM0.P;

2、编写程序将%TM0.P的值赋给%MW10,操作块编写%MW10:=%TM0.P,在触摸屏侧关联地址%MW10即可。



附件
定时器预设值_20210416084853.PNG