我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M221如何将数据记录保存至SD卡?
问题描述:
M221将数据记录保存至SD卡

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

SD卡的名称必须为DATA。应用程序的功能级别至少6.0级。

在程序中调用数据记录功能块,配置需要记录的对象,使用上升沿触发功能块。

例如,在程序中调用功能块ÚTALOG0,配置保存“历史数据”,并勾选“添加时间戳”,记录%mw0和%mw1的数值,:

数据文件存储在文件/usr/datalog/datalogX.csv文件中,其中,X为整数,和数据记录实例数对应。

记录格式如下: