我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Modicon M221 PLC在扩展带继电器输出通道的模块时(例如:TM3DQ16R TM3DM24R等)的注意事项。
问题描述:
Modicon M221 PLC在扩展带继电器输出通道的模块时(例如:TM3DQ16R TM3DM24R等)的注意事项

所属产品线:
Modicon M221; Modicon TM3扩展模块

解决方法:

M221PLC使用晶体管类型的输出模块扩展的情况下,不使用发射器TM3XTRA1和接受器TM3XREC1可以扩展7个模块。

但是如果M221PLC如果扩展了带继电器输出通道的模块时,例如:TM3DQ16R TM3DM24R就需要注意了,就有可能配置不了7模块,如图一中TM221CE40R扩展了2个TM3DM24R和3个TM3DQ16R就报错,提示扩展模块消耗超过控制器容量。图二中TM221CE24T扩展了3个TM3DQ16R就提示一样的错误。所以选型的时候一定要注意了,最好使用软件把硬件配置确认一下再购买。

图一

图二

如果已经出现上述现象,可以通过购买发射器TM3XTRA1和接受器TM3XREC1来解决,如图三

图三