M221串口通讯使用Read_Var/Write_Var,支持哪些功能码?
问题描述:
M221串口通讯使用Read_Var/Write_Var,支持的功能码所属产品线:
Modicon M221解决方法:
M221串口通讯使用Read_Var/Write_Var通讯时,支持的功能码如下:

注意:
主 M221 Logic Controller 所使用的 Modbus 功能代码的影响取决于从站设备类型。在从站设备的主要类型中:
内部位表示 %M
输入位表示 %I
内部寄存器表示 %MW
输入寄存器表示 %IW
视从站和从站地址的类型而定,内部位应为 %M 或 %Q;输入位应为 %I 或 %S;输入寄存器应为 %IW 或 %SW;内部寄存器应为 %MW 或 %QW。
是否有帮助?