M221如何删除后配置文件?
问题描述:
M221如何删除后配置文件?所属产品线:
Modicon M221解决方法:
M221删除后配置这个操作需要借助SD卡才能实现,步骤如下:
1 将空 SD 卡插入到运行 EcoStruxure Machine Expert - Basic 的 PC。
2 创建文件 script.cmd。
3 编辑该文件并插入以下行:
Delete "/usr/cfg"
4 将 EcoStruxure Machine Expert - Basic 安装目录的 Firmwares & PostConfiguration\PostConfiguration\remove\ 目录中可用的脚本文件复制到 SD 卡的根目录。
5 将准备好的 SD 卡插入控制器。
结果:删除后配置文件。在操作期间,逻辑控制器上的 SD 系统 LED 亮起。
注意: 操作进行期间,避免关闭逻辑控制器的电源。
6 等到操作结束(直到 SD LED 熄灭或闪烁)。
如果检测到错误,SD 和 ERR LED 会闪烁,检测到的错误将记录在Script.log 文件中。
7 重启或执行初始化命令使应用参数生效。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。