我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何诊断M221 IO扫描状态?
问题描述:
如何诊断M221 IO扫描的状态

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

串行线路1上的IO扫描状态,可以监看系统变量%SW210;串行线路2上的IO扫描状态,可以监看%SW211;以太网上的IO扫描状态,可以监看%SW212.

%SW210-%SW212值的含义如下:

  • 0:IOScanner 停止
  • 1:IOScanner 正在发送初始化请求
  • 2:IOScanner 正在运行
  • 3:IOScanner 正部分运行(一些设备未被扫描)
  • 4:IOScanner 已暂停