我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]GV2,GV3断路器的故障触点能接交流380V电压吗?
问题描述:
GV,GV3断路器的故障触点能接交流380V电压吗?

所属产品线:
电动机断路器; 进口TeSys Deca GV3电动机断路器; 国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

如下图是GV2,GV3断路器瞬时辅助触点和故障触点性能参数,故障触点如下图红框所示交流回路最高承受AC240V,直流最高DC60V。