我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GV2AF4与匹配的接触器插接有什么注意事项?
问题描述:
GV2AF4与匹配的接触器插接有什么注意事项?

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

GV2AF4是组合模块,用于连接断路器GV2和接触器LC1D09至38。当接触器的线圈为交流、直流时,GV2AF4与之相连接需注意其活动的白色塑料卡件安装的位置是否正确。

当连接的接触器的线圈是交流时,GV2AF4上的白色塑料卡件的安装位置如下:

连接匹配的交流线圈的接触器后如下图:

当连接的接触器的线圈是直流时,GV2AF4上的白色塑料卡件需往下挪动安装:

连接匹配的直流线圈的接触器后如下图:

仔细观察GV2AF4上白色塑料卡件左边标注了AC、DC,对应了接不同类型线圈的接触器时它应安装的位置:

出厂时这个白色塑料卡件在标注了AC的位置。