我们今天能为您提供什么帮助?

GV4断路器使用GV4AE11,如何实现瞬时指示与故障指示功能?

问题描述:
GV4断路器使用GV4AE11,如何实现瞬时指示与故障指示功能?

所属产品线:
TeSys GV4电动机断路器

解决方法:

GV4AE11是用于GV4断路器OF SD 指示的辅助触点模块,OF指示断路器处于断开或闭合的位置,SD指示断路器电气故障、分励或欠压脱扣、“脱扣”按钮。GV4AE11在断路器上安装的的位置不同,实现的功能不同:

上图中GV4AE11装在左边实现OF功能,装在右边实现SD功能,为GV4断路器配辅助触点实现瞬时与故障指示功能,需要选两个GV4AE11,左右两边各装1个。