我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GV4PEM*电动机断路器的相不平衡和缺相保护可以取消吗?
问题描述:
GV4PEM*电动机断路器的相不平衡和缺相保护可以取消吗?

所属产品线:
TeSys GV4电动机断路器

解决方法:

GV4PEM*电动机断路器的相不平衡和缺相保护不可以取消,但相不平衡的阈值最低可以设置为10%,最小触发时间可设置为1秒,最大触发时间可设置为10秒。