我们今天能为您提供什么帮助?

GV4断路器附件模块有哪些?

问题描述:
GV4断路器附件模块有哪些

所属产品线:
TeSys GV4电动机断路器

解决方法:

GV4断路器通用附件模块有:用于 OF 或 SD 指示的辅助触点模块GV4AE11、MX分励模块GV4AS****和MN欠压脱扣模块GV4AU***;

GV4PEM(多功能)断路器有报警/故障判断的SDx触点模块GV4ADM1111

4种模块的功能如下:

说明 型号 最大数量 安装方式 触点类型 操作 复位
用于 OF 或 SD 指示的辅助触点模块 GV4AE11 2 (1OF+1SD) 内部插入 常开+常闭 OF功能:指示断路器触点处于断开/闭合位置。
SD功能:指示断路器因下列原因脱扣的情况:电气故障(过载、短路...)、分励脱扣、欠压脱扣、“脱扣”按钮;
断路器重设时复位
SDx:报警/
故障判断模块
GV4ADM1111 2 侧面接线 常开/常闭 具有 2 个常开/常闭( NO/NC)输出干节点,每个触点可分配以下 8 种 SD 状态之一:1、SDT95% 过载报警,2、SDTxxs 过载报警,3、脱扣前的 SDTAM 过载报警,4、SDT 过载脱扣指示,5、 SDJAM 堵转脱扣指示,6、 SDUNB 相不平衡脱扣指示,7、 SDLS 起动时间过长脱扣指示,8、SDGF 接地故障脱扣指示 当报警消失或断路器重启时,输出自动复位。
MX 分励脱扣 GV4AS*** 1 内部插 1、当控制电压升至其额定电压( Un)的 70% 以上时,断路器脱扣。
2、 冲击式 ≥ 20 ms 或保持控制信号。
3、 结合Class I 接地故障传感元件使用时,分励脱扣开关 110...130 V AC 适用于接地故障保护。
4、连续运行额定线圈
主要用于远程和紧急断开指令;
断路器在分励脱扣( MX)或欠压脱扣( MN)后必须局部复位。 MX 或 MN 执行的脱扣优先于手动闭合;存在固定脱扣顺序时,此类动作不会造成主触点的闭合;
建议每六个月测试一次该系统
MN 欠压脱扣 GV4AU*** 1 内部插 1、 当控制电压下降至其额定电压的 35 % 以下时,断路器脱扣。
2、 达到额定电压 35% 至 70% 之间时有可能断开,但不能保证。
3、 大于额定电压 70% 时,不会断开。
4、 连续运行额定线圈。
5、 断路器仅可能在电压超过额定电压 85% 时闭合。如果存在欠压,断路器闭合机构的操作不允许接触主触点,哪怕是短暂接触也不允许。这通常称为“kiss free”。