我们今天能为您提供什么帮助?

GV4PEM多功能断路器的SDx触点模块GV4ADM1111如何使用?

问题描述:
GV4PEM多功能断路器的SDx触点模块GV4ADM1111如何使用?

所属产品线:
TeSys GV4电动机断路器

解决方法:

SDx 触点模块GV4ADM1111GV4PEM多功能断路器提供报警和故障判断功能。

2 个常开/常闭( NO/NC)输出干节点,每个触点可分配以下 8 SD 状态之一:

1、 SDT95% 过载报警:当电机的热图像大于95%允许温升时报警;

2、 SDTxxs 过载报警:断路器将在相同负载下 xx 秒之内脱扣。 xx 可在断路器上通过 NFC 或电脑上的Ecoreach软件和接口模块( TRV00911)在 10 40 秒之间(默认为 20 秒)调节;

3、 脱扣前的 SDTAM 过载报警:如果发生相不平衡、过载或堵转故障,该输出被激活以断开接触器,避免断路器脱扣。在这种情况下,在 1 15 分钟的可调节冷却时间之后,触点可手动或自动复位。如果 400 ms 延时之后电机未停止,断路器将脱扣;

4、 SDT 过载脱扣指示:断路器因过载故障而脱扣;

5、 SDJAM 堵转脱扣指示:断路器因堵转故障而脱扣;

6、 SDUNB 相不平衡脱扣指示:断路器因相不平衡故障而脱扣;

7、 SDLS 起动时间过长脱扣指示:断路器因起动时间过长故障而脱扣;

8、 SDGF 接地故障脱扣指示:断路器因接地故障而脱扣。

当报警消失或断路器重启时,输出自动复位。

安装:侧面接线,SDx 模块安装在断路器右侧;最多可安装2个。

设置和指示在正面可见,如下图所示:

SDx 设置SDx接线图